This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:我们可以使用太阳能电池板和直流电源等输入电源提供的相同连接器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355686/bq25756e-can-we-use-same-connetor-as-input-supply-form-solar-panel-and-dc-source-supply

器件型号:BQ25756E

您好!

我正在探索以电池为中心的设计、并开始开发容量范围为240Wh 至300Wh 的 BMS 系统。

请参考:

1)我们可以使用与太阳能电池板输入端(MPPT)和直流适配器输入端(12V 到30V 直流)相同的连接点吗?

或者需要为两个输入适应两种不同的 BQ25756E?

2) 2)当启用反向模式且存在太阳能/直流输入时会发生什么情况?  器件中是否有任何检测和控制?

请提供建议。

谢谢。此致、

Shashikumar Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shashikumar:

    1.最好为2个 BQ25756E 模块提供2个独立输入。 如果您进行设置、一次只有1个输入源处于开启状态、而另一个输入源在正向和反向模式下处于阻塞状态、则一个 BQ25756E 可以正常工作。 只要输入有效、充电器就会正常运行。

    2.启用反向模式时,并不自动意味着设备进入反向模式并开始反向操作。 只要正向电压在有效范围内、器件就会继续以正向模式运行。 当器件不再处于正向模式时、器件会进入反向模式。 然后、必须清除反向模式位以使器件再次在正向模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复  

    1.我理解如果我只使用一个连接器, 同时连接任何一个电源(太阳能板或直流电源),那么它工作正常。

    对吗?  

    请提供建议。

    谢谢。此致、

    Shashikumar Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、如果一次只连接一个电源、它应该工作正常。