请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 您好 TI
我们发现了当插入 PD 适配器时系统5V 对 VBUS 短路或泄漏的问题、它会损坏系统5V 总线上的 PD IC 和芯片。
在我们的设计中、 每个端口上有两个 ESD 组件 AZ4A24或 CESD0603NC24VB、ESD 在 PD 损坏时从不损坏。
我们已经知道 PD 生产日期代码与 MN17发布的代码相同、我可以知道详细信息或任何建议吗?
BTW,我昨天在论坛上发布了相同的问题,但现在无法找到页面,它总是显示"找不到页面"。
请查看论坛服务器、感谢您的时间和帮助。