This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:系统5V VBUS 短路或泄漏

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353632/tps65994ad-system-5v-short-or-leakage-to-vbus

器件型号:TPS65994AD

您好 TI

我们发现了当插入 PD 适配器时系统5V 对 VBUS 短路或泄漏的问题、它会损坏系统5V 总线上的 PD IC 和芯片。

在我们的设计中、 每个端口上有两个 ESD 组件 AZ4A24或 CESD0603NC24VB、ESD 在 PD 损坏时从不损坏。

我们已经知道 PD 生产日期代码与 MN17发布的代码相同、我可以知道详细信息或任何建议吗?

BTW,我昨天在论坛上发布了相同的问题,但现在无法找到页面,它总是显示"找不到页面"。

请查看论坛服务器、感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果这是 MN17的问题、那么我们需要将这次讨论脱机进行。 请向我发送好友请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我上周五已经发送朋友请求、但仍然没有收到您的反馈、请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪亮、

    道歉。 我已接受。