This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:HPA665-001 USB2ANY 连接失败

Guru**** 2531300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616EVM-021, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355081/bq79616evm-021-hpa665-001-usb2any-connect-fail

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!  

我尝试  使用 USB2ANY 接口将 BQ79616EVM-021与 PC 连接、但始终失败。   您能否向我发送 USB2ANY 固件文件"USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt" asap?

全新的 USB2ANY

产品编号: HPA665-001

型号:USB2ANY

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zs Luo:

    请阅读本文档并按照  1.1.3更新 USB2ANY 固件  更新 USB2ANY 的固件


    《BQ79616图形用户界面(GUI)用户指南》

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已阅读并尝试过很多次、仅根据 说明告诉我: 要 使用 USB2ANY 成功将 BQ79616EVM-021与我的 PC 连接、 需要将 USB2ANY  固件更新到3.1.14版本、但我可以从何处获取3.1.14版本的固件文件"USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt" ?

     USB2ANY 板中的当前固件版本越来越低。

    因此 、请帮助我向我发送  更新版本的固件文件"USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt" asap?   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您更新了 USB2ANY 固件一次、则必须拥有 USB2ANY Explorer 软件。 请使用此文件验证 USB2ANY 上当前的版本。

    要将固件更新到最新版本、当您将 USB2ANY 插入计算机并打开 BQAutoEval 1.0.4软件时、软件会立即提示您更新固件。  

    您是否看到此提示? 您是否遵循过它?

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向 bq7x61x-q1_info@list.ti.com 发送电子邮件、 现在我已经收到并从  mySecure 文件夹中下载了所需的内容、 我已被授予对包含以下文件 "USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt"的 mySecure 文件夹的访问权限