Other Parts Discussed in Thread: LM5143
您好!
我们特此为我们的 LM5143降压转换器制作反馈环路波特图。
请为 LM5143提供输出至控制传递函数。
但是、我们需要功率级和调制器传递函数。
您可以在书中找到功率级 T.F.、但我们仍然 需要 LM5143中的衰减因数、
这会导致误差电压衰减、从而形成 PWM 比较器的输入。
请告知此增益是什么。
我知道电流感应增益为12...但这并不是唯一的增益、我们需要另一个增益(衰减)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5143
您好!
我们特此为我们的 LM5143降压转换器制作反馈环路波特图。
请为 LM5143提供输出至控制传递函数。
但是、我们需要功率级和调制器传递函数。
您可以在书中找到功率级 T.F.、但我们仍然 需要 LM5143中的衰减因数、
这会导致误差电压衰减、从而形成 PWM 比较器的输入。
请告知此增益是什么。
我知道电流感应增益为12...但这并不是唯一的增益、我们需要另一个增益(衰减)。
Andrew、您好!
我们还提供了误差放大器(1.2mS)及其输出电阻(64MΩ)的 gm。 有关补偿器传递函数、请参阅数据表中的公式29。 斜率补偿斜坡也很有用(它随频率呈近似线性变化、如图所示)。 EA 直流增益= gm*roea 和 COMP 到 GND 的寄生电容、CBW = gm/(2pi*GBW)、其中 GBW 是30MHz 的 EA 增益带宽。
![]()
![]()
此致、
时间
谢谢、LM5143对电流检测电压应用了12的增益...而最大检测电压为0.073V ...因此12x 0.073 = 0.876V ... 那么控制电压范围怎么能达到2.5V 呢?....it 必须进行分频... 因为2.5V 远高于0.876V。 那么、根据您的说法、 LM5143中应用的增益因数必须为0.876V/2.5V (?)
Im 问,因为我们需要做波特 ourselves...because 我们需要应用它的情况下,客户添加输入 LC 滤波器到负载... 这就是为什么 TI.com 波特计算器 对我们来说还不够...因此我们需要详细的信息、这样我们才能做自己的波特图。