This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:功率级和调制器传递函数

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355351/lm5143-power-stage-and-modulator-transfer-function

器件型号:LM5143

您好!

我们特此为我们的 LM5143降压转换器制作反馈环路波特图。

请为 LM5143提供输出至控制传递函数。

但是、我们需要功率级和调制器传递函数。

您可以在书中找到功率级 T.F.、但我们仍然 需要 LM5143中的衰减因数、

这会导致误差电压衰减、从而形成 PWM 比较器的输入。

请告知此增益是什么。

我知道电流感应增益为12...但这并不是唯一的增益、我们需要另一个增益(衰减)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们还提供了误差放大器(1.2mS)及其输出电阻(64MΩ)的 gm。 有关补偿器传递函数、请参阅数据表中的公式29。 斜率补偿斜坡也很有用(它随频率呈近似线性变化、如图所示)。 EA 直流增益= gm*roea 和 COMP 到 GND 的寄生电容、CBW = gm/(2pi*GBW)、其中 GBW 是30MHz 的 EA 增益带宽。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、我们 已经...误差放大器(COMP 引脚)的输出在进入 PWM 比较器输入之前被分频...被分频多少?...这是调制器传递函数的反馈 loop...its 所需的衰减因子。

    误差放大器的控制电压范围是多少?

    在任何 SMPS 芯片中、COMP 引脚(误差 AMP 输出)都具有一系列用于控制 SMPS 的电压... LM5143的电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COMP 电压不分压。 COMP 动态范围大约为0.3V 至2.5V。 如果需要、我可以发送一个简化的 SIMPLIS 仿真模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、LM5143对电流检测电压应用了12的增益...而最大检测电压为0.073V ...因此12x 0.073 = 0.876V ... 那么控制电压范围怎么能达到2.5V 呢?....it 必须进行分频... 因为2.5V 远高于0.876V。 那么、根据您的说法、  LM5143中应用的增益因数必须为0.876V/2.5V (?)

    Im 问,因为我们需要做波特 ourselves...because 我们需要应用它的情况下,客户添加输入 LC 滤波器到负载... 这就是为什么 TI.com 波特计算器 对我们来说还不够...因此我们需要详细的信息、这样我们才能做自己的波特图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您需要一个仿真文件。 我们有在线 PSPICE、如果需要、我也可以向您发送一个简化的 SIMPLIS 模型。 我还可能具有 Mathcad 15模型。

    如前所述、没有衰减。 COMP 是在 PWM 比较器上实现峰值电感器电流与斜率补偿的命令信号。 不需要 COMP 上的全动态范围、最大值与电源电压更多相关。

    --

    时间