This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:可变输入电压负载开关、VOUT 压降。

Guru**** 2765705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121EVM-023, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349509/tps2121-variable-input-voltages-load-switching-vout-drop-out

器件型号:TPS2121

设计说明:

  • VIN1 5V - 20V、3A 持续输出
  • VIN2 5V - 20V、3A 持续输出
  • VIN1是主电源、仅当 VIN1降至4.5V 以下时切换到 VIN2
  • 当重新在 VIN2和 VIN1上运行时、它会切换到 VIN1
  • 在下面表示的两种状态下运行

在以下配置中使用 TPS2121EVM-023进行测试。

 测试场景1:

  • 9V VIN 1和2
  • 3 Ω 负载(23W)
  • 从 VIN1切换到 VIN2
  • 如上所示的配置
  • 按预期工作、在切换到 VIN2之前、v_out 降至4.5V

测试场景2:

  • 15V VIN 1和2
  • 9 Ω 负载(24W)
  • 从 VIN1切换到 VIN2
  • 如上所示的配置

从输入1切换到2时好像触发过流保护。  将负载电容从420uF 降至100uF 已固定在15V 时出现问题、但在20V 时出现问题很明显、且选择了空载电容器。

此用例是否超出了芯片可以处理的范围、或者是否有一些其他我可以使用的配置选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、它看起来像是触发了热关断而不是过流保护。 降低输出电容或将器件设置为在接近标称工作电压时触发、都有助于阻止这种情况发生。 您能否探测电流或将 ILIM 引脚连接到 GND 以确保未触发过流?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 ILIM 引脚连接到 GND 时遇到相同的结果、这是否会完全消除电流限制? 根据数据表、RILM <1k 将电流限制设置为2.5A。


    我无法将该器件触发到更接近工作电压的水平、因为它需要支持5V 至20V 的可变输入电压。

    移除输出电容似乎可以提高性能、但在20V 时、在移除所有可选电容器的情况下、在10 Ω 负载下仍然会出现故障。 这种需要此电容器的设计将具有~150uF 的负载电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    很抱歉、我很抱歉-但是如果您看到的行为(在同一地方)与电流限制为4.5A 时的行为相同、那么我们可以排除触发电流限制。 或者、更可能的是、在尝试为输出电容充电时达到电流限制、器件会快速进入热关断状态。

    已了解-您可以使用 VREF 工作模式、还是在两者都连接时 IN2 > IN1? 或者、如果它们将始终为相同的电压、您可以使用 XCOMP 模式并在稳态期间使 CP2电压略低于 PR1电压。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    根据数据表以及您所说的内容、我同意这可能会进入过流情况、从而导致浪涌电流热关断。

    在我们的用例中、当两者连接时、VIN2可以高于 VIN1、并且它们可以是不同的电压。 这就是我不想使用专门的 VREF 或 XREF 模式的原因。 这是有效用例吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、这是一个有效的用例、但它将采用稍微更有创意的解决方案。 还有一个问题、IN1在运行过程中会降至更低的电压还是会直接连接/断开?

    你认为这样的事情是什么? 它就像是下降沿检测器。 那么、您可以在  CP2上放置类似 TLV431的并联稳压器、以实现快速切换。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我仍然要达到器件的电流/温度限制、因此必须研究其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    大家好、我~您也可以通过使用2xLM73100来解决此问题(使用电阻分压器的 EN1 = VIN1、通过逆变器的 EN2 = 0 Ω EN1)。 该器件没有电流限制且具有较低的热阻抗、因此也适用于此应用。

    谢谢。

    帕特里克