Other Parts Discussed in Thread: TPS2121EVM-023, TLV431
设计说明:
- VIN1 5V - 20V、3A 持续输出
- VIN2 5V - 20V、3A 持续输出
- VIN1是主电源、仅当 VIN1降至4.5V 以下时切换到 VIN2
- 当重新在 VIN2和 VIN1上运行时、它会切换到 VIN1
- 在下面表示的两种状态下运行

在以下配置中使用 TPS2121EVM-023进行测试。

测试场景1:
- 9V VIN 1和2
- 3 Ω 负载(23W)
- 从 VIN1切换到 VIN2
- 如上所示的配置
- 按预期工作、在切换到 VIN2之前、v_out 降至4.5V

测试场景2:
- 15V VIN 1和2
- 9 Ω 负载(24W)
- 从 VIN1切换到 VIN2
- 如上所示的配置

从输入1切换到2时好像触发过流保护。 将负载电容从420uF 降至100uF 已固定在15V 时出现问题、但在20V 时出现问题很明显、且选择了空载电容器。
此用例是否超出了芯片可以处理的范围、或者是否有一些其他我可以使用的配置选项。