This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13660:什么是输出噪声 Vrms?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349392/tlvm13660-what-is-the-output-noise-vrms

器件型号:TLVM13660

大家好!

我想知道 TLVM13660的输出噪声值。

我知道 TLVM13660在 CISPR 11和32 B 类中有规定、并且辐射噪声低于允许值。

另一方面、输出噪声 Vrms 是多少?

我想知道是否有任何数据可以提供帮助。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,  

    感谢您的提问。 所说的输出噪声是指传导 EMI? 或者您想知道输出电压纹波吗?

    无论采用哪种方法、我们都可以在 EVM 上获取这些数据并提供这些波形。 如果您需要这些数据、请通过您的输入/输出条件(VIN、VOUT、FSW、IOUT 等)进行发送、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    很抱歉我迟到了。

    我想知道这两者的数据。

    请告诉我在以下输入/输出条件下的输出噪声有多少。

    1) 1)  Vin=12V、Vout=3.3V、Iout=4~6A、Fsw=500kHz

    2) Vin=12V、Vout=1.5V、Iout=4~6A、Fsw=500kHz

    如果您有一些参考数据、我将不胜感激。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,  

    没问题。 我可以在这一周结束时为您提供这些波形。

    关于传导 EMI 数据、 数据表第24页上有一些 在12VIN、VOUT、6A 和1 MHz 条件下获取的波形、前提是这些波形在此期间适合您。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的答复。 我将在星期五再次检查。

    您是指图9-8吗?

    是否是在 VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 6A、FSW = 1 MHz 时测得的波形?

    针对传导 EMI 测得的噪声的波形低于 CISPR32 B 类线路。

    我知道这表明符合 CISPR32标准、可以吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    此图是在 VIN = 12V 时测得的。  

    此外、这表明符合 CISPR32标准

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    抱歉、我错了。

    感谢您的确认!

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    这是否意味着您对数据表波形感到满意? 请注意、EVM 会延迟、明天可能无法到达、因此测试将会延迟。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您提交进度报告。

    我想了解该器件的输出噪声。

    TPSM8291x 具有"低输出噪声<20uVrms。 我将检查 TLVM13660以获取相同的数据进行比较。

    TPSM8291x 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V 至17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压电源模块数据表(修订版 C)

    如果您可以对其进行测试、它会很有帮助。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    这听起来不错。 我将测试该波形。

    该 EVM 会在下周同一时间推出、我会报告结果。

    感谢您的耐心等待、
    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    下面是我在您的用例附近找到的一些输出电压纹波波形。 我使用了 TLVM13660EVM

    12VIN 3.3 VOUT 4A 500kHz ~ 10mV 峰峰值

    12 VIN 3.3 VOUT 6 A 500 kHz ~ 9 mV 峰峰值

    12VIN 1.8 VOUT  4A 500kHz ~ 5mV 峰峰值

    12 VIN 1.8 VOUT 6A 500kHz ~ 8mV 峰峰值

    12V 输入电压  、1.2 VOUT  、4A、500kHz ~ 4mV 峰峰值

    12 VIN 1.2 VOUT 6 A 500 kHz ~ 8 mV 峰峰值

    希望这对您有所帮助。

    约书亚奥地利