大家好!
我想知道 TLVM13660的输出噪声值。
我知道 TLVM13660在 CISPR 11和32 B 类中有规定、并且辐射噪声低于允许值。
另一方面、输出噪声 Vrms 是多少?
我想知道是否有任何数据可以提供帮助。
此致、
Ryusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Ryusuke,
没问题。 我可以在这一周结束时为您提供这些波形。
关于传导 EMI 数据、 数据表第24页上有一些 在12VIN、VOUT、6A 和1 MHz 条件下获取的波形、前提是这些波形在此期间适合您。
谢谢!
约书亚奥地利
你好、Joshua、
感谢您提交进度报告。
我想了解该器件的输出噪声。
TPSM8291x 具有"低输出噪声<20uVrms。 我将检查 TLVM13660以获取相同的数据进行比较。
TPSM8291x 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V 至17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压电源模块数据表(修订版 C)
如果您可以对其进行测试、它会很有帮助。
此致、
Ryusuke
您好,Ryusuke,
下面是我在您的用例附近找到的一些输出电压纹波波形。 我使用了 TLVM13660EVM。
12VIN 3.3 VOUT 4A 500kHz ~ 10mV 峰峰值
12 VIN 3.3 VOUT 6 A 500 kHz ~ 9 mV 峰峰值
12VIN 1.8 VOUT 4A 500kHz ~ 5mV 峰峰值
12 VIN 1.8 VOUT 6A 500kHz ~ 8mV 峰峰值
12V 输入电压 、1.2 VOUT 、4A、500kHz ~ 4mV 峰峰值
12 VIN 1.2 VOUT 6 A 500 kHz ~ 8 mV 峰峰值
希望这对您有所帮助。
约书亚奥地利