Other Parts Discussed in Thread: ADS1285, ADS1285EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1285EVM-PDK、ADS1285
我正在测试 ADS1285EVM-PDK 32位 ADC 板、但遇到了一些问题。 当我只将瑞银线连接到 PC 而没有连接换能器时、我 在 IN1的 GND 电压为零时测量 IN1的"+"引脚(正极引脚)和"-"引脚(负极引脚)的电压是相同的(值为+2.5V)、 这很奇怪。 在我看来、"+"和"-"引脚的电压是反向的。
另一个问题是,当我将传感器(传感器是 Ja-40GA 加速计,其黄色信号标有"信号",白色符号 标有"信号返回"的接地连接)连接 到1中,如下所示: JAE "信号"线至 IN1的"+"引脚、JAE "信号返回" 线至 IN1的"-"引脚、测得的信号在 zere 至 acutall 值之间波动(例如1.05V)。 如果我更改连接方式(将 JAE "信号返回"线连接到 IN1的"GND"引脚),测量的信号是1.45V(2.5V-1.05V=1.45V ), 其 rms 噪声甚至比我使用24位 NI 9239硼测量的更糟糕。 但是、当我进行自噪声测试并测量 ADS 1285板的自 DAC 信号时、自噪声和测试信号可以。
IDO 不知道如何解决这些问题。 你能帮我,给一些建议。谢谢。