This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2-DEVICE-FW:ADS 1285 EVM-PDK 测试问题

Guru**** 2767735 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1285, ADS1285EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355693/bq27z561-r2-device-fw-ads-1285-evm-pdk-testing-problem

器件型号:BQ27Z561-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:ADS1285EVM-PDK、ADS1285

我正在测试 ADS1285EVM-PDK 32位 ADC 板、但遇到了一些问题。 当我只将瑞银线连接到 PC 而没有连接换能器时、我  在 IN1的 GND 电压为零时测量 IN1的"+"引脚(正极引脚)和"-"引脚(负极引脚)的电压是相同的(值为+2.5V)、 这很奇怪。 在我看来、"+"和"-"引脚的电压是反向的。  

另一个问题是,当我将传感器(传感器是 Ja-40GA  加速计,其黄色信号标有"信号",白色符号 标有"信号返回"的接地连接)连接 到1中,如下所示:  JAE "信号"线至 IN1的"+"引脚、JAE "信号返回" 线至 IN1的"-"引脚、测得的信号在 zere 至 acutall 值之间波动(例如1.05V)。 如果我更改连接方式(将 JAE "信号返回"线连接到 IN1的"GND"引脚),测量的信号是1.45V(2.5V-1.05V=1.45V ), 其 rms 噪声甚至比我使用24位 NI 9239硼测量的更糟糕。 但是、当我进行自噪声测试并测量 ADS 1285板的自 DAC 信号时、自噪声和测试信号可以。

IDO 不知道如何解决这些问题。 你能帮我,给一些建议。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将这件事分配给涵盖 ADS1285EVM 的小组。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Honghui、您好!

    通道1的输入偏置为1/2 Vs 电压或2.5V。  由于没有任何器件连接到这些输入、您应该在正负输入上测量2.5V。

    JAE JA-40GA 输出为单端双极电压、满量程时范围高达+/-10V。  ADS1285EVM 的输入只支持0V 至5V 的单极电压、并且是需要2.5V 共模电压的差分输入。  任何低于0V 或大于5V 的电压都可能损坏 ADS1285。

    如果不进行额外的信号调节、EVM 将不会直接支持连接到此传感器的接口。

    本应用手册介绍了如何从单端转换为差分信号、但需要针对您的传感器进行修改。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa246a/sbaa246a.pdf?ts = 1714427694716

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用