This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10503:故障

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214780/lmz10503-failure

器件型号:LMZ10503

我正在使用一些 LMZ10503稳压器进行5V 至3.3V、3.3V 至1.2V 以及3.3V 至1V 的转换。 我们在实验室中注意到、输出似乎与输入电压轨相关。 例如、在5V 到3.3V 的转换中、我们看到5V 的输出。 转换器类似。

数据表布线指南中提到、输出电阻器/电容器与 LMZ 器件位于电路板的同一侧、但我们的位于电路板的另一侧。 这是否会导致此问题? 我们将反馈电路白线连接到了器件顶部、这似乎纠正了问题。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    当 FB 电阻器和电容器 远离电路板或放置在电路板的另一侧时、噪声耦合到 FB 节点的可能性更高。 该布线还会将一些电感添加到 FB 网络中、从而更改补偿网络。

    此致、

    瓦伦