Other Parts Discussed in Thread: LMZ10503
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ10503 我正在使用一些 LMZ10503稳压器进行5V 至3.3V、3.3V 至1.2V 以及3.3V 至1V 的转换。 我们在实验室中注意到、输出似乎与输入电压轨相关。 例如、在5V 到3.3V 的转换中、我们看到5V 的输出。 转换器类似。
数据表布线指南中提到、输出电阻器/电容器与 LMZ 器件位于电路板的同一侧、但我们的位于电路板的另一侧。 这是否会导致此问题? 我们将反馈电路白线连接到了器件顶部、这似乎纠正了问题。 有什么想法吗?