This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:输出电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214550/ucc28911-output-voltage

器件型号:UCC28911

大家好!

我对 UCC28911的输出电压有疑问。

我想输入280V 直流电压、输出54V 直流电压、但根据 WEBENCH、最大 VOUT 是25V。

是否可以使用 UCC28911输出54V?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    这是 webench 模型的局限性、而不是器件本身。 我会得到纠正。

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK-SAN:

    我认为它取决于外围组件、但是否可以将 DC54输出与 DC280V 输入一起使用、而不会出现任何问题、作为一种产品规格?

    客户计划将 UCC28911用于电池充电器。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    正确的说法是、这是外围组件的函数。 您将会遇到的限制是可以传输的总功率。

    我昨天提交了修复 Webench 的请求、以便在刷新后可以修复。

    我希望这可以回答您的问题。