This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641EVM:在 TPS16410芯片上、下降 OVP 电压不正确、但在 TPS16412上是正确的

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213014/tps1641evm-falling-ovp-voltage-is-incorrect-on-the-tps16410-chip-but-correct-on-the-tps16412

器件型号:TPS1641EVM
主题中讨论的其他器件:TPS1641

我正在测试 TPS1641评估模块。

  TPS16410上的 OVP 下降电压不正确、但 TPS16412上的电压是正确的

1) 1) 在 EVAL 套件上将 TPS16410过压设置为28.8V (1M 和56.2K 到 OVP)、

在29V 时、跳变正确、但下降阈值约为20V、因为器件仅恢复到20V 以下(不是计算出的26.3V?)

2) 如果我在 TPS16412上放置相同的 OVP 电阻器(1M 和56.2K 到 OVP),

29V 时的上跳变是正确的、26V 时的下降恢复电压也是正确的。 这两个芯片是不同的(但数据表上是相同的?)

为什么低档杆恢复方式不同、数据表中的恢复方式相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您是否可以通过将 FLT 引脚上拉增加到100k 来在通道1上重复测试?  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kunal

    如果我移除10K 和 LED、并在 FLT 引脚上放置100K 上拉电阻、则下降电压会从大约20V 上升到22V

    有趣的是、如果我没有上拉(开路)、则在26.1V 时下降电压是正确的

    这是否是 IC 的问题、因为现在除非 FLT 线路具有高阻抗、否则恢复将无法正常工作?

    此致

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    IC 没有问题。 我认为、由于 FLT 引脚靠近 OV 引脚放置、电路板可能会发生一些耦合。 当 FLT 引脚斜升时、它会导致 OV 引脚跳变并导致过压事件。 您可以在 FLT 至 GND 之间添加一些电容、并降低 FLT 斜升速率。 则不会出现此问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议将哪个值的电容(或电容范围)连接到 FLT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reeve:

    可以尝试使用1nF 电容器。 显示连接。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    我已经测试了1nF 电容器、它的工作原理、感谢

    (TI 可能需要在开发板和数据表上做记录?)

    此致  

    安德鲁