Other Parts Discussed in Thread: TPS1641
主题中讨论的其他器件:TPS1641
我正在测试 TPS1641评估模块。
TPS16410上的 OVP 下降电压不正确、但 TPS16412上的电压是正确的
1) 1) 在 EVAL 套件上将 TPS16410过压设置为28.8V (1M 和56.2K 到 OVP)、
在29V 时、跳变正确、但下降阈值约为20V、因为器件仅恢复到20V 以下(不是计算出的26.3V?)
2) 如果我在 TPS16412上放置相同的 OVP 电阻器(1M 和56.2K 到 OVP),
29V 时的上跳变是正确的、26V 时的下降恢复电压也是正确的。 这两个芯片是不同的(但数据表上是相同的?)
为什么低档杆恢复方式不同、数据表中的恢复方式相同?