主题中讨论的其他器件:TPS65981、 TPS65988DJ、
您好!
你好。
我对软件 TPS65981_2_6_7_8应用自定义6.1.4有疑问、它是否适合 TPS65982DJ?
我的笔记本电脑损坏、并且此 TPS65982DJ 的 SPI 闪存已损坏。
因此、我需要尝试将其配置为新的空 SPI 闪存。
您能帮助我解决这个问题吗?
我刚刚下载了它、但我很难理解它是如何工作的。
我已经这么做了、我安装了一个新的 TPS65988DJ 和一个新的 Clean SPI W25Q80JVSSIQ、我还收到了该软件的链接。 根据我的理解、如果没有正确的固件、此 IC 将无法正常工作。
我问这个问题、因为当我开始使用它时、我有这个窗口。
下载 SLVC621AE-TPS65982配置工具(修订版 AE)。 (已随附)。

请告知。 非常感谢。
此致、
V·雷