This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:为新的空 SPI 闪存配置 TPS65982DJ

Guru**** 2586665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65988DJ, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213644/tps65982-configure-tps65982dj-for-the-new-empty-spi-flash

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TPS65981TPS65988DJ

您好!

你好。

我对软件 TPS65981_2_6_7_8应用自定义6.1.4有疑问、它是否适合 TPS65982DJ?
我的笔记本电脑损坏、并且此 TPS65982DJ 的 SPI 闪存已损坏。
因此、我需要尝试将其配置为新的空 SPI 闪存。
您能帮助我解决这个问题吗?

我刚刚下载了它、但我很难理解它是如何工作的。

我已经这么做了、我安装了一个新的 TPS65988DJ 和一个新的 Clean SPI W25Q80JVSSIQ、我还收到了该软件的链接。 根据我的理解、如果没有正确的固件、此 IC 将无法正常工作。

我问这个问题、因为当我开始使用它时、我有这个窗口。

下载 SLVC621AE-TPS65982配置工具(修订版 AE)。 (已随附)。

https://www.ti.com/technical-documents/mytilit/litdownload?toPerform=productDownload&litNumber=slvc621ae&downloadUrl=https%3A%2F%2Fsoftware-dl.ti.com%2Fsecure%2Ftechdocs%2Fslvc621ae%2Fslvc621ae%3F__gda__%3D1681564864_4707649d9b2be29effab3cbc8e4a5cdd%3Cbr

请告知。 非常感谢。

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    感谢您与我们联系!

    您能否说明一下您正在使用哪个器件? 您是否想问 GUI 是否与 TPS65982或 TPS65988DJ 兼容?  

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    你好。 客户正在使用  TPS65988DJ。

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    感谢您的澄清。 我将查看该内容、并于周一回复 EOB。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    你好。 想跟进客户的问题。 非常感谢。

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    TPS65988DJ  旨在用于 Thunderbolt 3器件。 您的设计是否需要 Thunderbolt 3? 如果是、则有不同的 GUI 版本。  

    此致、  

    Aya