This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:参数

Guru**** 2503145 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214005/tlv755p-parameters

器件型号:TLV755P

尊敬的:

1-对于3.7V 输入和3.3V 输出、TLV75533PDBVR 是否 可以输出500mA 电流?

如何理解输出负载250mA、如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    TLV755P 可以提供最大的500mA、具体取决于电路负载。 如果500mA 是输入电压= 3.7V 且输出电压= 3.3V 的时钟源、则 要考虑 TLV75533PDBVR 的最高环境温度(Ta、max)为78.78°C。 这是使用 TLV755P 数据表第8.1.5节中的功率耗散(Pd)和 JEDEC 定义的热阻(Roja)计算得出的。

    TLV755P 数据表的表2中指定的输出负载列出了下图30所示的典型应用的设计要求。 这意味着在本应用中、典型的电流负载为250mA、但如果需要、器件的最大容量为500mA。

    此致!  

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    如 下面所示、如何了解输入电流是500mA (max)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    在正常运行期间、输入电流与输出电流实际上相同。 因此、最大输入电流与最大输出电流相同。 在这种情况下、TLV755P 可提供最大的500mA。 在启动期间、由于为输出电容器充电的浪涌电流、输入电流较高。 下面的公式( TLV755P 数据表中的公式5)可用于计算流经输入的电流:

    此致!

    T·尤尼泽