尊敬的:
1-对于3.7V 输入和3.3V 输出、TLV75533PDBVR 是否 可以输出500mA 电流?
如何理解输出负载250mA、如下图所示

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Anna、
TLV755P 可以提供最大的500mA、具体取决于电路负载。 如果500mA 是输入电压= 3.7V 且输出电压= 3.3V 的时钟源、则 要考虑 TLV75533PDBVR 的最高环境温度(Ta、max)为78.78°C。 这是使用 TLV755P 数据表第8.1.5节中的功率耗散(Pd)和 JEDEC 定义的热阻(Roja)计算得出的。
TLV755P 数据表的表2中指定的输出负载列出了下图30所示的典型应用的设计要求。 这意味着在本应用中、典型的电流负载为250mA、但如果需要、器件的最大容量为500mA。

此致!
T·尤尼泽
您好、Anna、
在正常运行期间、输入电流与输出电流实际上相同。 因此、最大输入电流与最大输出电流相同。 在这种情况下、TLV755P 可提供最大的500mA。 在启动期间、由于为输出电容器充电的浪涌电流、输入电流较高。 下面的公式( TLV755P 数据表中的公式5)可用于计算流经输入的电流:

此致!
T·尤尼泽