This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:2个 AFE 的串联连接

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214450/bq76940-series-connection-of-2-afe

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76930

大家好、

我能否串联其中的2个连接器? 如果可以、 请分享 示例设计。

TIA

谨致问候

普纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Puneeth:

    是的、您可以级联2个 AFE 以创建能够处理串联系统中超过15节电池的 AFE 系统。  

    我们有一个基于 BQ76930 (bq769x0系列的10芯串联版本)的参考设计、用于支持20S 系统:  TIDA-01093

    您可以根据相同的想法创建包含两个 BQ76940的堆叠设计。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis

    我可以将其中多少个子模块串联放置、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Punneth:

    虽然从技术上没有限制、但我们通常建议将其限制为两个串联的 AFE。 堆叠不是一种集成功能、因此必须仔细考虑。

    如果希望实现更高的堆叠性能、我们通常建议使用汽车级器件、因为这些器件集成了堆叠接口。  例如 BQ796916-Q1。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙