请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件:BQ76930、
大家好、
我能否串联其中的2个连接器? 如果可以、 请分享 示例设计。
TIA
谨致问候
普纳特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Puneeth:
是的、您可以级联2个 AFE 以创建能够处理串联系统中超过15节电池的 AFE 系统。
我们有一个基于 BQ76930 (bq769x0系列的10芯串联版本)的参考设计、用于支持20S 系统: TIDA-01093
您可以根据相同的想法创建包含两个 BQ76940的堆叠设计。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙