This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:在未连接 MOSFET 时 OC 工作

Guru**** 2382190 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208685/ucc21710-working-of-oc-when-there-is-no-mosfet-connected

器件型号:UCC21710

各位专家、您好!

我们目前已在定制电路板上测试 UCC21710的 OC 功能、

以下是我使用过的当前值:

我的问题是、如果我们未连接 MOSFET、在我提供输入脉冲时 OC 是否会起作用?、此时没有发生这种情况...??

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    脉冲的宽度如何? OC 引脚有一个抗尖峰脉冲滤波器、可阻断最短于180ns (通常为120ns)的脉冲。  

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Nancy,输入 PWM 是一个10kHz 脉冲,占空比为50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、

    我是在跳进去,而南茜在外面。

    是的、假设源连接悬空、SC 在 MOSFET 未连接时应报告。 您能否在此测试期间分享 OUT 和 SC 的原理图和波形? 根据您的说法、即使未连接开关、输出也能保持运行?

    谢谢。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    该过流电路是在试验电路板上制造的、因此我还没有该电路的原理图。 但是、如果它有所帮助、我就会获得此信息:

    上面的电路在 oc 引脚上给了我大约650 mv。(我知道分压器输出低于0.7V 阈值:),当 我把 VDD 更改为20 V 时,它会高于700mV 阈值)

    UCC 电路与 CREE300KW 设计类似、该电路取自:

    但在连接 UCC21710并且我提供一个输入脉冲(IN+是输入、IN-和 RST 引脚永久接地)时、

    黄色:输入(在 IN+处测量)、绿色:输出(在 OUTH 相对于 COM 测量)  

    我获得以下值:

    在 v1、4.6v 下、v2下我得到180mv。当 MOSFET 未连接时、我应该得到相同的650mv ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ak:

    感谢您分享 原理图。 只是想确认您是使用负偏置 VEE、还是使用 VEE = COM。 因为我提到过、OC 电容器连接到 VEE、但应该连接到 COM。

    是否可以与 COM 共享靠近器件引脚的 OC 引脚电压是多少?

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasi:

    是的、我使用的是负电压 VEE (-5V)、SPICE 原理图中的该标签不正确、它实际上是 com、并连接到 MOSFET 的源极。

    以下是您请求的引脚电压:(在 SPICE 原理图中)

    在点 V1处、我得到具有.r.t COM 的4.7V

    在点 V2或 OC 处、我得到180mV w.r.t COM。 这是直接在 UCC21710引脚上测量的结果。

    请注意、我没有连接 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ak:

    是否可以共享您的仿真文件 或 电路的完整原理图以便我们进行检查?

    当 MOSFET 未连接时、二极管路径应处于开路状态、因此 V2上的压降将基于您使用的电阻分压器值。  

     谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasi:

    很抱歉这么晚才回复。我们目前还没有成熟的原理图、但栅极驱动器设计与采用该电路的设计类似。

    e2e.ti.com/.../CGD1700HB2M_2D00_UNA-Schematic-Rev-A-_2D00_-DNP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    如果与原理图类似、并且未连接 MOSFET、则在 INP = EN/RST =高电平时 OC 引脚应为0.7V。

    在之前的消息中、您注意到 EN/RST 处于低电平。 我认为 EN/RST 也设置为高电平。

     

    谢谢

    萨西