This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:TC 温度

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210524/tps51220a-tc-temperature

器件型号:TPS51220A

您好

由于数据表仅包含 TA 温度规格、我能否提供 TPS51220Artvr Tcase?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS51220A 数据表电气规格表中提供的参数值适用于 Tj = Ta -40C 至+85C

    在将封装的外露焊盘焊接到连接到内部接地层以进行散热的 PCB 焊盘上时、顶部外壳温度将接近于芯片结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    Ta 和 Tj 的换算如下。 回答 Tj = Ta 是不是错了?
     
    此外、外壳顶部温度将接近于芯片结温。 根据说明、外壳最大值=150dC 可以解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [报价 userid="446400" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210524/tps51220a-tc -温度/4582677#4582677"] Ta 和 Tj 的转换如下。

    是的、Tj = Ta + Θj -A x Pd 是用于计算特定工作条件下产生功率耗散 Pd 的 Tj 的公式。

    是否错误地回复 Tj = Ta?

    否。  针对电气特性 表测试 TPS51220A 的运行条件为 Pd ≈0W、即  Tj = Ta + Δ a Θj a x Pd ≈Ta

    tc 此外、外壳顶部温度将接近于芯片结温。 根据说明,外壳最大值=150dC 可以解释吗?

    是的、绝对最高的芯片温度为150°C。  

    由于功率耗散足以产生150°C 的裸片温度、因此每个裸片与外壳之间会出现一些可测量的温升、尽管可能只有几度、具体取决于布局和环境温度、因此绝对最高外壳温度将略低于150ºC μ V。

    但是、电气规格表未涵盖前面所述的-40°到+150°C 的参数值漂移范围。  虽然 TPS51220A 运行时不会损坏至150°C 裸片温度、但某些电气参数可能会超出所列芯片温度超过85°C 的规格范围