主题中讨论的其他器件:LM76005
您好!
我们在设计中使用 LM76005将输入从10 - 32V 转换为5V、输出电流< 5A
但是、其中一个测试涉及缓慢地将输入从0V 增加到10V、并检查电路板在10V 时的运行情况、现在我们观察到、只有当输入电压接近5.29V 时、才会提供5V 输出
当输出电压开始生成时、观察到有一个阶跃、它首先生成2.5V、一段时间后、即5~7s 可提供稳定的5V 输出。
此时开关频率几乎为130-140kHz (我们已设置为400kHz)
以下是一些问题
1.生成5V 电压所需的最小输入是多少?
2.在这种情况下是否意味着 BUCK 处于折返模式?
3.为什么我们要在输出生成中有一个阶跃?
请考虑紧急申请