请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5146
尊敬的 Tim:
我们正在我们的定制电路板上执行 EMC 测试、使用传导发射(电压法)测试正极和负极。 我们发现在 FM 频带平均检测器中尤其出现了故障、该检测器的频率为10-15dB、来自。 下面是我们用于 LM5146设计的 EMC 滤波器。


任何反馈或建议对我们来说都有助于降低噪音?
此致、
Chaitanya