This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146 EMI 滤波器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211720/lm5146-q1-lm5146-emi-filter

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

尊敬的 Tim:

我们正在我们的定制电路板上执行 EMC 测试、使用传导发射(电压法)测试正极和负极。 我们发现在 FM 频带平均检测器中尤其出现了故障、该检测器的频率为10-15dB、来自。 下面是我们用于 LM5146设计的 EMC 滤波器。

任何反馈或建议对我们来说都有助于降低噪音?

此致、

Chaitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    1uF 电容器器件型号是什么? 还是0.22uF 器件型号?

    1uF 电容器可能具有~μ F 10MHz 的自谐振频率、在大于 SRF 的频率下、寄生电感将决定该组件的阻抗。

    实际上、较小的电容(如0.1uF 和0.01nF)将具有更好的高频性能、而且较小的封装也有助于降低寄生电感。

    您是否可以在这些点尝试并联0.1uF 和0.01uF?  

    有助于提高高频滤波性能。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    感谢您的反馈。

    您是对的。 我们添加了一些具有1uf 的高频电容(10pF、100pf、10nF 和100nF)并移除扼流圈、替换为具有较低 DCR 和良好阻抗的铁氧体磁珠在100Mhz 范围内、我们可以解决所有高频 CE 问题。 我们现在能够让它通过。

    再次感谢您的反馈。

    此致、

    Chaitanya