This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐直流/直流(VIN:24V/Vout:18~26V/5A)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5155, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213778/please-recommend-dcdc-vin-24v-vout-18-26v-5a

主题中讨论的其他器件:LM5155LM5177、LM5176

Helllow,

我想使用 SEPIC 拓扑实现以下几点。

 -输入电压:24V

-输出电压:18~26V (变量)

-输出电流:5A

我曾尝试使用 LM5155QDSGRQ1、但输出电流高达2A。

请推荐支持高达5A 电流的直流/直流稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图中的1.3A 不正确。 5A 是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,seungpum,

    为什么说 LM5155的输出电流为2A? 输出电流取决于外部功率级、而不是器件。

    尽管如此、我还是建议改用 LM5177或 LM5176、因为我认为 SEPIC 的功率级别有点高。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里吉特·赫勒

    输出负载发生变化。 感谢您的回答。

    此致、