This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24091:BQ24091 NTC 计算相关查询

Guru**** 2509805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24091, BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213706/bq24091-bq24091-ntc-calculation-related-inquiries

器件型号:BQ24091
主题中讨论的其他器件: BQ24090

您好、TI 专家。

根据 BQ24091数据表、我了解到、使用100K NTC 中的 ß=3370、无需额外的外部电阻器即可将值设置为0至45°C。

然而、在实际计算之后、似乎已将其设置为3~41°C、即使使用 ß=3370也是如此。 我想请您确认这是否正确。

客户也是采用 BQ24090 + 10K NTC (ß=3370)的大规模生产产品。

~上述计算正确、我想知道即使对于应用了 BQ24090 + 10K NTC (Δ T = 3370)的产品、实际充电设定温度是否为3~41°C 而不是0 ß 45°C。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Grady、

    您为 HOT 和 COLD 阈值计算的值是正确的。 这是为了确保器件在安全阈值内工作、同时仍考虑各种元件 容差。 在0-45度阈值内比在外面更安全。 如果理想值更接近理想值、始终可以使用补偿电阻器来调节温度截止点、从而使曲线更接近理想值。  

    此致!

    猎人亚当斯