Other Parts Discussed in Thread: BQ24091, BQ24090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24091 主题中讨论的其他器件: BQ24090
您好、TI 专家。
根据 BQ24091数据表、我了解到、使用100K NTC 中的 ß=3370、无需额外的外部电阻器即可将值设置为0至45°C。
然而、在实际计算之后、似乎已将其设置为3~41°C、即使使用 ß=3370也是如此。 我想请您确认这是否正确。
客户也是采用 BQ24090 + 10K NTC (ß=3370)的大规模生产产品。
~上述计算正确、我想知道即使对于应用了 BQ24090 + 10K NTC (Δ T = 3370)的产品、实际充电设定温度是否为3~41°C 而不是0 ß 45°C。
请检查。 谢谢你。