您好-
有谁会遇到开关节点(PH)停止开关且稳压器无法完全达到电压的问题?
我将通过 VIN = 5.0V 使 VOUT = 1.0V、在大约2.5ms 后、VOUT 只大约在一半位置达到1.0V、并且 PH 节点停止开关、VOUT 衰减回零。 此后、不会以断续模式重启或任何其他方式尝试恢复至电压。 VIN 稳定在5.0V、无骤降或欠压。 SS 看起来正常。 INH 会始终启用(高电平)、不会下降。 我还检查了 VSENSE、结果看起来很好。 此电压为 Xilinx FPGA 上的 VCCINT 供电。
以下是一些示波器迹线、这些迹线显示 VOUT 仅达到0.5V、PH 停止开关、而 VIN 为稳定电压且 SS 为正常电压:


以下是 PH 停止切换点的放大:

原理图如下:

在上面的示波器迹线中、我尝试了移除 C59、以查看较小的输出负载电容是否有用、但没有。 包含 C59后、VOUT 实际上可以非常快地达到1.0V 以上(大约在0.2ms 后达到1.5V)、并且 PH 在与上面所示的相同点(~2.5ms)停止开关。 如果示波器跟踪有助于调试、我会使用它们。
我们制造了一批这样的电路板、其中一些电路板存在此启动问题、而其中一些电路板运行良好- VOUT 在预期的~1.2ms 内达到1.0V、并按预期切换 PH。
不知道 PH 节点为什么会停止开关而永远不会再次尝试启动吗? 或者、为什么有些电路板可以工作、而有些电路板无法工作? 或其他任何尝试方式?
谢谢。
克里斯