This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:启动问题-开关节点停止开关

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213671/lmz31710-problem-starting-up---switch-node-stops-switching

器件型号:LMZ31710

您好-

  有谁会遇到开关节点(PH)停止开关且稳压器无法完全达到电压的问题?

  我将通过 VIN = 5.0V 使 VOUT = 1.0V、在大约2.5ms 后、VOUT 只大约在一半位置达到1.0V、并且 PH 节点停止开关、VOUT 衰减回零。  此后、不会以断续模式重启或任何其他方式尝试恢复至电压。  VIN 稳定在5.0V、无骤降或欠压。  SS 看起来正常。  INH 会始终启用(高电平)、不会下降。  我还检查了 VSENSE、结果看起来很好。  此电压为 Xilinx FPGA 上的 VCCINT 供电。

  以下是一些示波器迹线、这些迹线显示 VOUT 仅达到0.5V、PH 停止开关、而 VIN 为稳定电压且 SS 为正常电压:

   以下是 PH 停止切换点的放大:

  原理图如下:

  在上面的示波器迹线中、我尝试了移除 C59、以查看较小的输出负载电容是否有用、但没有。  包含 C59后、VOUT 实际上可以非常快地达到1.0V 以上(大约在0.2ms 后达到1.5V)、并且 PH 在与上面所示的相同点(~2.5ms)停止开关。  如果示波器跟踪有助于调试、我会使用它们。

  我们制造了一批这样的电路板、其中一些电路板存在此启动问题、而其中一些电路板运行良好- VOUT 在预期的~1.2ms 内达到1.0V、并按预期切换 PH。

  不知道 PH 节点为什么会停止开关而永远不会再次尝试启动吗?  或者、为什么有些电路板可以工作、而有些电路板无法工作?  或其他任何尝试方式?

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您提供详细信息。  

    • 因为这种情况仅发生在少数几个电路板上。 首先、我要尝试找出此问题、进行交换测试(ABA 测试)。 基本上、使用已知良好的电路板来组装有此问题的 IC、对已知不良的电路板执行相同的操作、并将其组装到已知良好的电路板上。 这样、您就可以更好地了解与 BOM 或 IC 本身相关的问题。    
    • 焊接问题可能是根本原因、但通过执行上述测试可以知道。 因为如果没有正确焊接器件、您可能会看到所有问题。   
    • 另外、您需要再次进行检查的另一件事是您的外部同步时钟、请确保该时钟处于可接受的水平之内。  
    • 我不知道此 VIN 的来源、只是为了在器件的引脚处而非源极处进行完整性检查、因为您可能会在引脚处看到压降、而无法在源极处看到。   

    谢谢!  

    Tahar