请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25730 您好!
第 9.3.20.1章 bq25730在低功耗模式期间的 PROCHOT 叙述如下:
当 EN_PROCHOT_LPWR = 1b 时、充电器监控系统电压。 将 CMPIN 连接到电压
与系统电压成反比。 当 CMPIN 电压上升到高于时、PROCHOT 从高电平触发到低电平
1.2伏。
是否应:
当 EN_PROCHOT_LPWR = 1b 时、充电器监控系统电压。 将 CMPIN 连接到电压
与系统电压成反比。 当 CMPIN 电压为高电平时、PROCHOT 从高电平触发到低电平 下降至以下
1.2伏。
同一章节还说明独立比较器阈值始终为1.2V 、尽管根据表9-29、比较器基准电压的默认值为2.3V。 ChargeOption1寄存器。