This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:数据表中有错误?

Guru**** 2392615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213390/bq25730-error-in-datasheet

器件型号:BQ25730

您好!

第 9.3.20.1章 bq25730在低功耗模式期间的 PROCHOT 叙述如下:

当 EN_PROCHOT_LPWR = 1b 时、充电器监控系统电压。 将 CMPIN 连接到电压
与系统电压成反比。 当 CMPIN 电压上升到高于时、PROCHOT 从高电平触发到低电平
1.2伏。

是否应:

当 EN_PROCHOT_LPWR = 1b 时、充电器监控系统电压。 将 CMPIN 连接到电压
与系统电压成反比。 当 CMPIN 电压为高电平时、PROCHOT 从高电平触发到低电平 下降至以下
1.2伏。

同一章节还说明独立比较器阈值始终为1.2V 、尽管根据表9-29、比较器基准电压的默认值为2.3V。 ChargeOption1寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 记下了下一个数据表修订版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我的反馈是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将 CMPIN 用于系统 UVP、我们需要检测下降阈值。 要将 CMPIN 用于系统 OVP、我们需要检测上升阈值。 BQ25730可以通过寄存器位更改 CMP_POL。 这两种说法都正确。  希望这一点得到澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗杰·他。 总之、数据表中的文本不正确。 感谢您的支持!