This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:高输出电容的充电时间

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288EVM-064, LMR62014, TPS61288, TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211605/tps61288-charge-time-of-high-output-capacitance

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: LMR62014、、 TPS61046

您好!

我目前在标准配置中使用 TPS61288EVM-064、输出电压为15V。 我将4700uF 直接连接至 Booster 的输出端。 一旦电容器中的电压达到15V、我就会关闭升压器、并使用电容器中的能量来通过 H 桥控制螺线管。

它运行得很好、但是为4700uF 电容器充电大约需要3.5秒、这对于我的应用来说太多了。 从理论上讲、所需的时间应该要少得多。 这可能是 PFM 功能造成的吗?  

我可以通过某种方法来加快速度吗?

如果不是、我会选择像 LMR62014这样的 SIMPLE SWITCHER、但使用 我们器件上已有的 TPS61288将会方便得多。

感谢您的帮助、此致、

曼努埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    它可能会 受到您使用的输入电源的限制。

    请测量输入电流并确保电流限制大于15A。

    在我的工作台上,我添加了6800uF*3电容器,开始时间在100毫秒以内。

    如果您 得到一些详细的结果、可以添加一些波形。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    您是对的、我在电流限制 和电缆电阻的组合中遇到了问题。 而且、我忘了提到我的输入电压4.2V 低到2.75V 、由8700mA 的锂离子电池供电、最高 2C 放电电流。

    问题在于、电池电压在消耗这么多电流时下降、因此无法正常启动。 这是我在不使用长电缆将电池直接连接到评估板时看到的情况。 通过使用电缆可以正常工作、因为有一些串联电阻、但需要的时间要多得多。

    是否有办法减小此升压器的浪涌电流? 我想不会、因为开关一旦达到这么高的电流就会关闭。 我曾尝试对使能引脚施加脉冲、其工作频率约为100Hz、但这不是解决方案、因为它也取决于输入电压。

    嗯、在评估具有大功率且可在启动电压下降至2.4V 的升压器时、我没有考虑到这个问题...

    感谢您的帮助。
    曼努埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M B:

    很抱歉回复晚了。

    我不太明白你说的原因。

    这是我在没有长电缆的电池直接连接到评估板时所看到的。

    您的意思是 电池内部的电阻非常大、因此在消耗大电流时、 器件的输入电压将降至2V 以下、从而导致关断。 这是否正确?

    因此、该器件应该处于启动和关闭模式、对吧?

    通过使用电缆,它可以工作,因为有一些串联电阻,但需要更多的时间。

     使用电缆时很奇怪、器件可以在没有欠压保护的情况下启动。

    如果该问题是由 UVLO 引起的、可以将 Vin 引脚连接到信号输入端(JP1可以作为输入)、连接电池后、将信号拉高。

    在这种情况下、即使电源输入非常低、芯片仍然可以工作。  

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    是的、您的理由是正确的。 这里有两个屏幕截图:

    这是通过将电缆安装在电池上的方式将电池(LP70103122-PCM-LD)直接连接到 Vin 时的情况。 如您所见、输出电压无法达到15V。

    我还使用了外部电源、 在按照您的建议连接电池后将 VIN 驱动为高电平。 但是、由于高电流、电池会立即下降到0V。

    这是通过使用两个附加跳线电缆将电池连接到 Vin 后的情况。 您可以看到、升压器能够在几个100ms 内启动。

    我们还在另一个使用更小电池的项目中使用该升压器(HCBCR26500 3V、最大脉冲放电电流:3000mA)。 但我没有在我自己的设计中测试它,只有通过使用评估板测试设置。 但我想、如果没有一些外部电缆、它将无法正常工作。 该升压器在启动时的浪涌电流非常高、即使没有负载、我也该如何使用该升压器呢? 内部软启动似乎没有帮助、我无法限制浪涌电流。

    谢谢、此致、
    曼努埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    TPS61288似乎不适合这个电池充电应用。

    您可以选择具有 小 电流限制和真正断开的器件。

    借助真正的断开功能、当 EN 为低电平时电池不会放电。

    TPS61378的电流限制为4.8A

    TPS61046的电流限制为0.8A、尺寸小巧。

    您可以应用 EVM 进行试用。

    如果您有任何进一步的问题、请随时询问我。

    此致

    费格斯