主题中讨论的其他器件: LMR62014、、 TPS61046
您好!
我目前在标准配置中使用 TPS61288EVM-064、输出电压为15V。 我将4700uF 直接连接至 Booster 的输出端。 一旦电容器中的电压达到15V、我就会关闭升压器、并使用电容器中的能量来通过 H 桥控制螺线管。
它运行得很好、但是为4700uF 电容器充电大约需要3.5秒、这对于我的应用来说太多了。 从理论上讲、所需的时间应该要少得多。 这可能是 PFM 功能造成的吗?
我可以通过某种方法来加快速度吗?
如果不是、我会选择像 LMR62014这样的 SIMPLE SWITCHER、但使用 我们器件上已有的 TPS61288将会方便得多。
感谢您的帮助、此致、
曼努埃
尔