请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25622 您好!
我对 INT 和错误标志有一个问题。 当 检测到错误/危险状态时、BMS 会 激活 INT 引脚并切换错误标志。 如果 VSYS/VPMID 上的电源由于安全原因而 关闭、微控制器是否能够在被 BMS 关闭之前记录标志状态? 即使在此非安全事件之后、此标志是否仍为1?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 INT 和错误标志有一个问题。 当 检测到错误/危险状态时、BMS 会 激活 INT 引脚并切换错误标志。 如果 VSYS/VPMID 上的电源由于安全原因而 关闭、微控制器是否能够在被 BMS 关闭之前记录标志状态? 即使在此非安全事件之后、此标志是否仍为1?
谢谢你。