This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:整型

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212804/bq25622-int

器件型号:BQ25622

您好!

我对 INT 和错误标志有一个问题。 当 检测到错误/危险状态时、BMS 会 激活  INT 引脚并切换错误标志。 如果 VSYS/VPMID 上的电源由于安全原因而 关闭、微控制器是否能够在被 BMS 关闭之前记录标志状态? 即使在此非安全事件之后、此标志是否仍为1?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在进行检查、并将返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件断电或损坏、INT 引脚可能会停止工作。

    谢谢。