This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:电压输出

Guru**** 2506805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212940/tps65910-voltage-output

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3354

上层图片是 TPS6552的用户指南3页。

您好!

我使用 AM3354和 TPS65910A3A1。

我想了解 TPS65910A3A1的输出电压。

和 No.14pin、SWIO 引脚、我认为没有关于 该引脚的信息。

其他引脚有一个电压范围和一个初始值。 例如、VIDG1引脚的电压为1.2/1.5/1.8/2.7V、默认电压为1.8V、

但 SWIO 引脚没有初始值。

因此我查看数据表、发现 BOOT1和 BOOT0引脚。

但"BOOT1 = 1、BOOT = 0"情况不 包含该值。

我在哪里可以看到该引脚的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下表中的 VIO 信息。

    谢谢。

    丹尼尔 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的天啊,非常感谢,我错过了桌子