请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65910 主题中讨论的其他器件: AM3354
上层图片是 TPS6552的用户指南3页。
您好!
我使用 AM3354和 TPS65910A3A1。
我想了解 TPS65910A3A1的输出电压。
和 No.14pin、SWIO 引脚、我认为没有关于 该引脚的信息。
其他引脚有一个电压范围和一个初始值。 例如、VIDG1引脚的电压为1.2/1.5/1.8/2.7V、默认电压为1.8V、
但 SWIO 引脚没有初始值。
因此我查看数据表、发现 BOOT1和 BOOT0引脚。
但"BOOT1 = 1、BOOT = 0"情况不 包含该值。
我在哪里可以看到该引脚的信息?