This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:哪个寄存器位实时读取器件的电流消耗?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209870/tps65988-which-register-bit-read-current-consumption-from-a-device-in-real-time

器件型号:TPS65988

您好!

我有一个问题、哪个寄存器位实时读取器件的电流消耗?

我们将其插入会消耗一些功耗的器件。 并尝试从 PD 状态(0x40)和电源状态(0x3F)读取。

但我们找不到哪个寄存器显示实时电流消耗。  

谢谢。
索菲安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Sofian、

    我将回顾您的问题、并于3月29日由 EOB 提供答案。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sofian:

    感谢您联系 E2E!

    我们没有允许实时电流消耗的寄存器、但我们确实允许您查看在寄存器0x34中选择了哪些协商电流和电压!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    我们插入 USB 闪存盘、并在此读取(0x34)以下信息。

    您能否介绍以下哪个信息描述了此情况: 根据协商的电流和电压计算得出的拉电流 PDFlags 0x0050?

    REG 显示 TPS6598X ACTIVE_CONTRACT_PDO  

     USB_PD:34 [端口{0-1}]

     ID TPS6598X_REG[0]    偏移宽度       值

    -------------------------------------------------------

    [33] ACTIVE_CONTRACT_PDO 0x0034    6 000000005000

    -------------------------------------------------------

     <1> ACTIVE_CONTRACT_PDO。 CONTRACT_PDO_ACTIVECONTRACTPDO   0:31 0x00000000

     <2> ACTIVE_CONTRACT_PDO。 SOURCEPROPERTIESS_SOURCEPDOFLAGS 32:41     0x0050

    谢谢。
    索菲安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sofian:

    您是否愿意偶然在 GUI 中使用调试模式?

    您可以进入调试模式、并在连接到 PD 控制器的 I2C 线路后轻松访问所有这些信息。

    您可以进入调试寄存器、看到内容实时解码!

    谢谢!

    凯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我来核对一下。

    谢谢。
    索菲安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sofian:

    听起来不错!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们无法在 GUI 中使用调试模式。  

    您是否有 GUI 的屏幕截图,我们会检查它?

    如果我们不是从 GUI 访问,您有什么其他建议吗?

    我们能否检查一下是否有像下面这个寄存器那样的调试可以访问?

    谢谢。
    索菲安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sofian:

    感谢您的回复!

    您是否有办法通过 ardvark 连接到 PD 控制器的 i2c 线路?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    连接到 i2c 线路的调试模式。 我们仍在研究此问题、如果我们可以使其正常工作、那么下一步就是检查调试寄存器、但是您提到的是哪个寄存器? 只是想与您确认一下。

    谢谢。

    索菲安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sofian:

    可以! 将有一组寄存器对所有信息进行解码、并让您实时了解发生的情况。

    下面是该寄存器的一个片段、以及启动和运行之后它会是什么样子!

    谢谢!

    凯文