This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:在负载条件下会断电

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211252/tps55010-voltage-breaking-down-under-load

器件型号:TPS55010

您好!

我当时正在尝试使用50mA 为3V3至5V 电源实现 TPS55010参考设计。 我使用 Coilcraft 提供的这个变压器、而不是 Würth μ H 变压器: https://www.coilcraft.com/getmedia/92e0bb88-6d52-4797-af95-389405bc76a8/lpr4012.pdf 、绕组电感为1:3、电感为2uF。

对于辅助组件、我使用了单输出计算表、最终使用了以下组件:


Ruvlo1 = 68k
Ruvlo2 = 24k
CSS = 100N
RT = 274k
RC = 14k
Cc = 3.3n
CHF = 68P
CBOOT = 100n
CPRI = 47u
RHS = 10k
RLS = 10k
CO = 22u

在轻负载(在10 mA 周围)下、我的电压处于所需范围内、为4、6V。 在较重的负载下,我得到了很大的压降-->在60 mA 得到了2.6V 的电压。
我检查了线圈是否达到饱和、但没有达到饱和。 同样、基本电路似乎可以正常工作、但 PWM 不会随负载变化、占空比保持不变。

如果有人知道为什么会出现这种压降、我将不胜感激!


此致
保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您能否分享 VIN、初级侧 VOUT 和变压器电流以及两个负载电流下的次级侧变压器电流和输出电压的一些示波器快照?

    您是否尝试过更低或更高的开关频率、看看是否有差异?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的回复!

    我拍了些转换器的照片。 对于电流测量、我在 COIL 和电容器之间放置一个100m Ω 的分流器。一个 zip 文件包含连接到 GND 和 IC圈 的 PH 节点。 另一个电压与次级侧的 Ucoil 相比为 PH 电压(此处为 I Connected GNDprim 与 GNDsec 进行测量)。 初级电容器上的电压(Vout_prim)在大约1.6V (这是合理的)时相当稳定。

    e2e.ti.com/.../Uin_5F00_Uout.zipe2e.ti.com/.../PH_5F00_Icoil.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    在我看来、对于较高的负载电流、次级侧没有足够的时间充电至高达4.6V。 由于初级侧上的低侧 FET 导通时次级侧会充电、因此初级侧上的占空比更小(VIN 更大、初级 VOUT 更小)可能有助于为次级侧提供更大的电流。  我想您可以通过以下方法进行实验、看看这是否会产生影响。  

    1. 将开关频率增加至2MHz。
    2. 增加次级侧的输出电容。 在输出电容器首次充电到目标 VOUT 后、必须施加负载。
    3. 增加一次侧 VIN 以减小一次侧占空比、以检查二次侧是否可支持更大的负载电流。 如果愿意、解决方案可以使用较小的初级输出电压(0.829V)并使用匝数比较大的变压器

    您是否还可以帮助示波器快照轻负载和重负载下的次级输出电压以及 UCoil (次级侧变压器电流)?

    您还能告诉我您正在开发的终端设备和您在次级上驱动的负载吗?

    此致、

    瓦伦