您好!
我当时正在尝试使用50mA 为3V3至5V 电源实现 TPS55010参考设计。 我使用 Coilcraft 提供的这个变压器、而不是 Würth μ H 变压器: https://www.coilcraft.com/getmedia/92e0bb88-6d52-4797-af95-389405bc76a8/lpr4012.pdf 、绕组电感为1:3、电感为2uF。
对于辅助组件、我使用了单输出计算表、最终使用了以下组件:
Ruvlo1 = 68k
Ruvlo2 = 24k
CSS = 100N
RT = 274k
RC = 14k
Cc = 3.3n
CHF = 68P
CBOOT = 100n
CPRI = 47u
RHS = 10k
RLS = 10k
CO = 22u
在轻负载(在10 mA 周围)下、我的电压处于所需范围内、为4、6V。 在较重的负载下,我得到了很大的压降-->在60 mA 得到了2.6V 的电压。
我检查了线圈是否达到饱和、但没有达到饱和。 同样、基本电路似乎可以正常工作、但 PWM 不会随负载变化、占空比保持不变。
如果有人知道为什么会出现这种压降、我将不胜感激!
此致
保罗