Other Parts Discussed in Thread: TPS563257EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563257EVM 您好!
我当前正在 Vin = 12V、Iout = 3A 的条件下测试 TPS563257EVM 电路板、在测量全带宽输出电压纹波(350MHz)时出现很大的噪声。

在本文档中:
| TPS563252和 TPS563257降压转换器评估模块用户指南(修订版 A) |
3A 负载下的输出电压纹波显示出更干净的输出电压纹波。在该波形中、如果我用20MHz 带宽进行测量、我可以观察到相同的波形。
来自文档:

I 测量值:

您能否确认文档中的波形是使用20MHz 带宽测量的?