This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257EVM:输出电压纹波波形

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563257EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210711/tps563257evm-output-voltage-ripple-waveform

器件型号:TPS563257EVM

您好!  

我当前正在 Vin = 12V、Iout = 3A 的条件下测试 TPS563257EVM 电路板、在测量全带宽输出电压纹波(350MHz)时出现很大的噪声。  

在本文档中:

TPS563252和 TPS563257降压转换器评估模块用户指南(修订版 A)

3A 负载下的输出电压纹波显示出更干净的输出电压纹波。在该波形中、如果我用20MHz 带宽进行测量、我可以观察到相同的波形。  

来自文档:  

I 测量值:  

您能否确认文档中的波形是使用20MHz 带宽测量的?