This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:大输出纹波

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209303/tps62913-large-output-ripple

器件型号:TPS62913

您好

我正在测试电路电路板中的12V 到±5V 转换器。 我使用 此类电缆、  将 BNC 直流块适配器连接到 示波器(50Ω、x1)。  结果如下所示:

5V 具有7mVp-p 纹波、-5V 是60mVp-p!

最小 负载为0.14A、最大负载 为0.56A。 (波形在最小负载条件下捕获、在最大负载条件下纹波变得更大)

我知道对于降压/升压转换器、可能需要添加更多电容器、但我认为测量结果与数据表中所示的结果相差很远。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在原理图中、U1用于+5V、U2用于-5V。 在布局中、U1连接到标有-5V 的输出、U2连接到标有+5V 的输出。   我将更详细地查看您的布局以了解具体情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的、将丝印正确地放置在

    期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Follin

    Steve 将在本周早些时候检查并回复您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    原理图和布局看起来很好。 一次测量一个输出时、是否任一输出上都出现了大纹波?  示波器上似乎存在一些来自其他探针的交互、或者电路板上发生了明显的接地漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    今天我再次测试,它似乎比上次更好:

    3mVp-p 左右为+5V:(大于  数据表中声明的值、但可用)

    -5V:约13mVp-p (不 可用)

    我还逐一进行了测试:

    结果似乎 与 一起测试它们时的结果几乎相同。

     交互将发生在 PCBA 上吗?  

     我对-5V 电路的同样测试:

    1)添加两个47uF 铝帽,但 没有 变化。

    2)在铁氧体磁珠之前和之后添加22uF*4 (与原理图中相同的陶瓷电容器)。 令我惊讶的是、我仍然 没有看到任何变化。

    3)将反馈点移至铁氧体磁珠前的电容器。 我知道它不应该相关,但只是看一下。 没有任何变化。

    我打算把铁氧体更改为1nH/10nH 电感器、看看 具有较低截止频率的 π μ H 滤波器是否起作用。

    期待您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在没有任何其他连接的情况下测量输出、包括 SW 节点。  我已经看到这会导致其他信号上出现伪影。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    没有 SW 节点测量。 上面捕获的所有波形都是 带有 DC 块的输出电压(与上面列出的设置相同)。 方波看起来像 SW 节点、但实际上不是、是+5V 的输出纹波。 我不知道为什么、但结果是这样。 直流5V 输出正常。

    今天我发现了一些有趣的事情。

    我比较了 铁氧体磁珠前后的纹波波形、它们的电荷相同。 我想这些尖峰更可能与 SW 节点 EMI 和测量有关。  

    然后、我将同轴电缆连接到 射频连接器的底部引脚:

    结果与使用连接到连接器的同轴电缆相同,13mVp-p。

    然后我将电缆焊接到-5V 输出连接器的引脚(黄线)、结果为7~8mVp-p

    从输出连接器到射频连接器的迹线是否会导致更大的振荡?

    是否有办法使尖峰更小?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Follin

    我的同事很快会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果铁氧体磁珠滤波器前后的测量值相同、则两个输出之间存在短路。  从原理图中可以看出、使用迹线以及组装 R7的可能性有何作用? 这些是已填充、还是未填充但拾取了噪声? 在布局上、您能否切断从 FB 到 R7的布线、看看这是否会改善纹波? 5V 输出纹波的方波外观非常奇怪、无法预料、而且我看不到任何其他可能导致该情况的因素。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    R7的布线用于切换 铁氧体磁珠滤波器前后的反馈点。

    我将尝试 切断引线。