您好
我正在测试电路电路板中的12V 到±5V 转换器。 我使用 此类电缆、 将 BNC 直流块适配器连接到 示波器(50Ω、x1)。 结果如下所示:
5V 具有7mVp-p 纹波、-5V 是60mVp-p!
最小 负载为0.14A、最大负载 为0.56A。 (波形在最小负载条件下捕获、在最大负载条件下纹波变得更大)
我知道对于降压/升压转换器、可能需要添加更多电容器、但我认为测量结果与数据表中所示的结果相差很远。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我正在测试电路电路板中的12V 到±5V 转换器。 我使用 此类电缆、 将 BNC 直流块适配器连接到 示波器(50Ω、x1)。 结果如下所示:
5V 具有7mVp-p 纹波、-5V 是60mVp-p!
最小 负载为0.14A、最大负载 为0.56A。 (波形在最小负载条件下捕获、在最大负载条件下纹波变得更大)
我知道对于降压/升压转换器、可能需要添加更多电容器、但我认为测量结果与数据表中所示的结果相差很远。
Steve、您好!
今天我再次测试,它似乎比上次更好:
3mVp-p 左右为+5V:(大于 数据表中声明的值、但可用)
-5V:约13mVp-p (不 可用)
我还逐一进行了测试:
结果似乎 与 一起测试它们时的结果几乎相同。
交互将发生在 PCBA 上吗?
我对-5V 电路的同样测试:
1)添加两个47uF 铝帽,但 没有 变化。
2)在铁氧体磁珠之前和之后添加22uF*4 (与原理图中相同的陶瓷电容器)。 令我惊讶的是、我仍然 没有看到任何变化。
3)将反馈点移至铁氧体磁珠前的电容器。 我知道它不应该相关,但只是看一下。 没有任何变化。
我打算把铁氧体更改为1nH/10nH 电感器、看看 具有较低截止频率的 π μ H 滤波器是否起作用。
期待您的意见。
Steve、您好!
没有 SW 节点测量。 上面捕获的所有波形都是 带有 DC 块的输出电压(与上面列出的设置相同)。 方波看起来像 SW 节点、但实际上不是、是+5V 的输出纹波。 我不知道为什么、但结果是这样。 直流5V 输出正常。
今天我发现了一些有趣的事情。
我比较了 铁氧体磁珠前后的纹波波形、它们的电荷相同。 我想这些尖峰更可能与 SW 节点 EMI 和测量有关。
然后、我将同轴电缆连接到 射频连接器的底部引脚:
结果与使用连接到连接器的同轴电缆相同,13mVp-p。
然后我将电缆焊接到-5V 输出连接器的引脚(黄线)、结果为7~8mVp-p
从输出连接器到射频连接器的迹线是否会导致更大的振荡?
是否有办法使尖峰更小?