This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:MOSFET 故障

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212756/bq24600-mosfet-failure

器件型号:bq24600

您好、我们使用的是 BQ24600、但高侧 MOSFET 出现故障时会出现问题。  它未发生短路。  不是高故障率、而是在高生产之前需要足够关注的问题。 我们遵循了参考设计的参考 BOM 和原理图。  我不确定布局、因为我只是继承了该项目。 我们有一个18V 充电器。  发生故障的 MOSFET 为 SIR424 (20V)。 我们将其更改为464 (40V)、以便获取更多裕量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保您的 MOSFET 的额定值适合您的应用。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔