请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24600 您好、我们使用的是 BQ24600、但高侧 MOSFET 出现故障时会出现问题。 它未发生短路。 不是高故障率、而是在高生产之前需要足够关注的问题。 我们遵循了参考设计的参考 BOM 和原理图。 我不确定布局、因为我只是继承了该项目。 我们有一个18V 充电器。 发生故障的 MOSFET 为 SIR424 (20V)。 我们将其更改为464 (40V)、以便获取更多裕量。